브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the LED pilot light bulbs used in a Model 6 Drives MCC?
Issue:
Replacement LED pilot light bulbs for Model 6 MCC drives

Product Line:
Model 6 LVMCC

Environment:
All

Cause:
LED replacement

Resolution:
LED Bulb for 22mm type XB5 (plastic) or XB4 (metal), used for 110/120Vac
25501-00003 - Red LED
25501-00005 - Green LED
25501-00004 - Yellow/Amber LED
25501-00006 - Blue LED
25501-00007 - White LED

LED bulb for 30mm 9001 type K, used for 120Vac/dc
6508805210 - Red LED
6508805212 - Green LED
6508805211 - Yellow/Amber LED
6508805213 - Blue LED
6508805214 - White LED