브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many drive configuration files can be stored in the ATV71 keypad?
Issue:
Storing drive configuration files in the ATV61 / ATV71 keypad.

Product Line:
ATV61 ,ATV71

Environment:
All

Cause:
Ffiles stored in keypad

Resolution:
The keypad can store up to 4 files.
To access and manage these files: Go to menu 1.12 (FACTORY SETTINGS) (FCS-)
See programming manual for details, if needed.