브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?
Issue:
Looking for the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 66

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The bulletin number is VD0C06S304 "Constant and Variable Torque: 1 to 400 hp, 460 V and 1 to 50 hp, 230 V Receiving, Installation and Start-Up".Start-Up Bulletin: https://www.se.com/us/en/download/document/VD0C06S304/Repair Parts Addendum: https://www.se.com/us/en/download/document/30072-450-73/

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar-66-ATV66-User-Installation-Manual.pdf [1.34 MB]
자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: