브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the analog output of the ATV61 or ATV71 be set up as 0-10 VDC instead of 4-20 mA?
Issue:
Needs to set up a analog output of the ATV61 or ATV71 drive, to be set up as 0-10 VDC instead of 4-20 mA.

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
Yes.
Go to the Input/Output menu (1.5) and set AO1 type to voltage (0-10v range). Set AO1 assignment to the proper setting. The minimum and maxim range can also be adjusted inside the 0-10 V or 4-20  mA ranges.