브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is Ethernet communication available on ATS48 or ATS22 solid state softstarters?
Issue:
Needs Ethernet communication  on the ATS48 or ATS22 solid state softstarters

Product Line:
ATS22, ATS48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The ATS22 and ATS48 only support Modbus communication protocol.
Use a Gateway for Modbus - Ethernet IP conversion.
Consider the EGX150 - Link150 Ethernet Gateway or a device from a 3rd party such as ProSoft or AnyBus.
Please be aware that you cannot do I/O scanning on the ATS48 or the ATS22 soft starter.