브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a cover or guard for the XALK yellow station with 40mm red mushroom head push button ?
Issue:
What is the part number for the cover or guard for XALK174?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22 mm Harmony Control Stations

Cause:
Product Features

Answer:
There is no cover or guard available for the mushroom head push button. There is a raised area on the front of these XALK enclosures which will not allow
a guard the be mounted flush to the surface.