브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does the T indicate in the LC1DT contactor catalog number?
Issue:
LC1DT catalog numbers

Product Line:
IEC Contactors and Starter

Environment:
Tesys D line Contactors

Resolution:
The T indicates that the device is a 4 poles with all normally open poles.  4 pole units only have resistive (AC-1) power contact ratings.