브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement for a 9001TB contact block?
Issue:
Replacement part number for a 9001TB contact block

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
9001K Push Button

Resolution:
Replace with a 9001TAD1 liner and (2) 9001KA1 contact blocks.
Note that the 9001TAD1 is obsolete. The entire operator will need to be crossed to the 9001K line of pushbuttons.