브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How is the motor power scaled on an ATV61 / ATV71 analog output?
Issue:
Scaling of motor power on ATV61 / ATV71 AO1.

Product Line:
ATV61

Environment:
Analog output

Cause:
n/a

Resolution:
It is scaled from 0 to 2.5 times the Rated Motor Power (nPr), as set in the Simply Start or Motor control menus.