브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the IP rating for 22mm Push Buttons XB4 and XB5?
Issue:
Clarify the 22mm operator IP rating

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Harmony XB4/XB5 22mm push button

Cause:
Product Specification

Resolution:
As of 2017, all of the XB4 and XB5 push buttons are rated IP66, IP67, IP69, and IP69K or UL Type 4X.