오늘 무엇을 도와드릴까요?

ECOR 제품의 외부CT비 설정을 변경하려고 하는데 되지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?

적용 모델 : EOCR-3DE/FDE/3EZ/FEZ/3E420/FE420/PMZ/PFZ

위 EOCR의 경우 CT비 설정은 최대 800:5까지 설정이 가능합니다.
(EOCR-PMZ/PFZ 의 경우는 3000:5 까지 설정 가능함)

CT비 설정이 되지 않을 경우에는 아래 내용을 확인하시기 바랍니다.

1. 전류가 흐르고 있을 경우
전류가 흐르고 있으면 CT비 설정을 하실 수 없습니다.
조작전원만 인가된 상태에서만 가능합니다.
2. oc 설정치가 6.0A 이상으로 설정되어 있을 경우
oc 설정치가 6.0A 이상 설정되어 있으면 CT비 설정을 변경할 수 없습니다.
따라서 CT 설정 변경 전에 oc 설정 값을 6.0A 이하로 설정을 변경 한 후 CT비 설정을 변경하시기 바랍니다.
* EOCR-PMZ/PFZ 제품의 경우는 4~20mA 출력설정인 cr 설정 또한 6.0A 이하로 설정된 상태에서 CT비 설정을 변경할 수 있습니다.