브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?
Issue:
Does the Altivar ATV58 have a Profibus communication option?

Product Line:
ATV58

Environment:
All

Cause:
Profibus option

Resolution:
Yes. The Profibus communications card is part number VW3A58307U.  However, it is obsolete and there is no replacement available.