브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?
Issue:
Looking for the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?


Product Line:
ATV71

Environment:
Cooling Fan

Cause:
n/a

Resolution:
VZ3V1205 is the heatsink fan kit.  The fan measures 3.14 inches by 1.5 inches.  This drive uses one fan kit per drive.