브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does Schneider offer a drive that has connections to the DC bus for putting the regenerative voltage back onto the utility line?

Issue:
Drive offer with connections to the DC bus for putting the regenerative voltage back onto the utility line

Product Line:
Altivar Process 980

Environment:
NA

Cause:
Regenerative voltage back on the utility line

Resolution:
The Process 980 product line is an Active Front End (AFE) drive for regenerative applications.