N형(Fail-safe모드)이란
EOCR의 A1과 A2단자에 조작전압이 정상적으로 인가됨과 동시에 내부출력 Relay가 여자되어 a접점(98-97)은 Close되고 b접점(96-95)은 Open되어 Sequence가 정상적으로 구성되는 것을 의미합니다.
다른 용어로는 자기진단기능 또는 무전압해방기능(NVR)이라고도 하며 모터의 완벽한 보호를 위해서 권장되는 Type입니다.
N형을 권장하는 목적은 EOCR에 조작전원이 인가되어 있지 않거나 EOCR자체보호기능에 이상이 발생할 경우 모터기동을 불가능하게 만들어 운전자로 하여금 점검하게 만드는데 있습니다.
R형(Non-fail-safe모드)이란
처음부터 내부출력 Relay가 소자상태를 유지하고 있어 A1과 A2단자에 조작전압을 인가하여도 접점상태는 그대로 있으며, EOCR이 과전류등으로 트립(Trip)하였을 때 내부출력 Relay가 여자되어, a접점(98-97)은 Close되고 b접점(96-95)은 Open되는 것을 의미합니다.
EOCR의 A1과 A2단자에 조작전압이 정상적으로 인가됨과 동시에 내부출력 Relay가 여자되어 a접점(98-97)은 Close되고 b접점(96-95)은 Open되어 Sequence가 정상적으로 구성되는 것을 의미합니다.
다른 용어로는 자기진단기능 또는 무전압해방기능(NVR)이라고도 하며 모터의 완벽한 보호를 위해서 권장되는 Type입니다.
N형을 권장하는 목적은 EOCR에 조작전원이 인가되어 있지 않거나 EOCR자체보호기능에 이상이 발생할 경우 모터기동을 불가능하게 만들어 운전자로 하여금 점검하게 만드는데 있습니다.
R형(Non-fail-safe모드)이란
처음부터 내부출력 Relay가 소자상태를 유지하고 있어 A1과 A2단자에 조작전압을 인가하여도 접점상태는 그대로 있으며, EOCR이 과전류등으로 트립(Trip)하였을 때 내부출력 Relay가 여자되어, a접점(98-97)은 Close되고 b접점(96-95)은 Open되는 것을 의미합니다.
게시 대상: 슈나이더 일렉트릭 Korea