오늘 무엇을 도와드릴까요?

zct-080과 eocr 연결 방법

FMZ2와 ZCT를 연결하려고 합니다. 그런데 ZCT-035에는 단자가 2개 있는데 ZCT-080, ZCT-120에는 단자가 4개 있습니다.  어떻게 연결 해야 하나요?


답변 : ZCT-080, ZCT-120의 경우 지락 출력 단자외에 TEST 단자가 더 있습니다.

K : Z1  l : Z2 , kt : open, lt : open 하시면 됩니다.

(시험단자 kt 와 lt는 실제 보호에는 사용하지 않는 단자로서 ZCT 시험시 이 단자를 통하여 200mA를 흘렸을 때 출력단자 k와 l에서 1.5mA가 출력되는 것을 측정하는 것이다.)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ZCT 결선 방법.pdf [88.17 KB]