브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: How is the Altistart ATS22 set for 3 wire control?
Issue:
Programming and wiring needed for ATS22 3-wire control.

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All

Cause:
Installation

Resolution:
Wiring:
Wire a momentary normally-closed STOP contact to LI1 and a momentary normally-open START contact to LI2.

Programming:
Set LAC= On
In the I-O menu, set LI2 to Start (3 wire control).