브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Increasing ATV21 & ATV212 High Speed Setting Beyond 60Hz.

Article available in these languages: 핀란드어

Issue:
ATV212 and ATV12 High Speed Setting Beyond 60Hz.

Product Line:
ATV21 ATV212 S-Flex

Environment:
All serial numbers

Cause:
Overspeed operation is desired.

Resolution:
First, set the maximum frequency, FH, to at least the desired high speed.
Second, change the upper limit, UL, to the desired high speed.

If an analog input is used for speed reference, it will need to be scaled:
If FMOd=1, VIA analog input, then set F204 to the high speed.
If FMOd=2, VIB analog input, then set F213 to the high speed.