브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the command word for the ATS22 soft starters for network communication?

Issue:
Command word for the ATS22 soft starters.

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Modbus address for ATS22

Resolution:
The command word address for the ATS22 soft starter is 752.
The ETA status word address for the ATS22 soft starter is 256

See the attached PDF document for the Command word and the ETA status bit assignments.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Modbus address words for the ATS22.pdf [332.67 KB]