브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How is the ATV12 programmed for a 0-10Vdc analog input on AI1?
Issue:
Programming an ATV12 for a 0-10Vdc analog input on AI1

Product Line:
ATV12

Environment:
Programming

Cause:
n/a

Resolution:
The factory default is for a 0-5Vdc input.  Set AI1t = 10U to accommodate a 0-10V input.  AI1t is found in the IO menu and AI1 submenu.