브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a dynamic braking resistor be installed on an ATV212 or ATV21 drive?
Issue:
ATV212 (or ATV21) connection for a DB resistor

Product Line:
ATV21, ATV212

Environment:
All Models and Serial Numbers

Cause:
Installation question

Resolution:
No, you cannot put a braking resistor on an ATV21/212 drive. These drives are not designed to be installed with a braking resistor.