브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to turn off the input phase loss in an ATV61 when using single phase?
Issue:
ATV61 Phase loss deactivate

Product Line:
All

Environment:
All

Cause:
Supply voltage single phase

Resolution:
To disable Input phase loss
Under the Main Menu
Go to the Drive Menu enter
Go to the Fault Management Menu 1.8  enter
Go to the "Input Phase Loss" parameter enter
Set "Input Phase Loss" to no (off)