브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: How can I get a run status on ATV212?

Issue:
Programming RY Relay for Run Status on ATV212 Drives.

Product line:
Altivar 212

Resolution:
Wire to RYA and RYC relay and program F130 to 14 (drive running).  The relay will close if a run command is issued and there are no faults.