브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the NetShelter CX and CX Mini delivered fully assembled?
Issue:
Need to know if the NetShelter CX and Mini arrive assembled.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers may ask if assembly is required.

Resolution:
The NetShelter CX Mini arrives on its castors with the brush strip attached to the underside, on a pallet, and the keys inside.
The NetShelter CX arrives on a pallet with ramps supplied. The PDU power cord, leveling feet, keys and documentation are packed separately inside the cabinet.