브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Can the ATV212 default display value be changed from output frequency to another value?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Changing the default output value showed on the display.

Product line:
Altivar ATV212

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Customer preference

Resolution:
Parameter F710 sets the default display.  The factory setting is 0 for motor operating frequency. Other options:
1 = speed reference
2 = motor current
3 = drive rated current
4 = drive thermal state
5 = output power
6 = PID internal speed reference
7 = serial comm data
8 = output speed
9 and 10 are communication frames received data