브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What options are there for an ATS48 Soft Start to communicate via Modbus Ethernet?
Issue:
ATS48 communication options via Modbus Ethernet.

Product Line:
Altistart  ATS48

Environment:
All

Cause:
Communications Options

Resolutions:
The softstart has built-in Modbus RTU.
Consider a Modbus to Ethernet Gateway such as the EGX150.