브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there an Ethernet TCP/IP option on the ATS22 Soft Starter?

Issue:
Does Schneider Electric offer a Modbus RTU to Modbus Ethernet TCP option on the ATS22 Soft Starter.

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Ethernet option on the ATS22 Soft Starter

Resolution:
The Soft Starter has a built-in Modbus port. A Modbus-to-Ethernet Gateway (EGX100SD) can be used to interface between Modbus and Ethernet communication. Gateway

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Class 9998 and 9999 Control Accessories_EGX100SD Ethernet Gateway.pdf [80.39 KB]