브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV16 drive will not power up or display is blank.
Issue:
ATV16 drive will not power up or display is blank.

Product line:
Altivar Machines, Altivar 16

Environment:
All

Cause:
External control circuits are shorting out internal power supply or Power board is bad.

Resolution:
Remove all of the control wires to see if the display comes back up. Check all supply voltages. There are no replacement parts available. They will need to replace it with a new drive.