브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I replace an ATV21 drive in an SFLEX with a ATV212 drive?
Issue:
Replace an ATV21 S-Flex Drive.

Product Line:
Altivar 21 ATV21

Environment:
All models, All series

Cause:
Inoperative ATV21 drive in an SFLEX enclosure. Need to replace the ATV21 power converter.

Resolution:
Yes, you can replace the ATV21 drive with a ATV212 (same size)  drive inside the S-FLEX enclosure.