브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are there I/O option cards for the ATS48?

Issue:
Does the ATS48 have an external I/O option card?

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
Additional I/O needed.

Resolution:
There are no external option cards for the ATS48.