브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Issue:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Product Line:
All ATV212 S-Flex enclosures

Environment:
All ATV212 S-Flex enclosures

Cause:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Resolution:
Need to add a B07D07 or just a D07 to the end of the part number.  B07-line contactor and D07- keypad.