브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference between the S6X and Y suffix on the ATV61 drives?

Issue:
Needs to identify the difference between the S6X and Y suffix on the ATV61 drives

Product Line:
Alitvar ATV61

Environment:
All

Cause:
Input line voltage ratings

Resolution:
S6X suffix is 500 to 600VAC only
Y suffix is 575 to 690VAC only