브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where are the Trip Codes or Fault codes description listed for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Trip Codes or Fault codes descriptions for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol.

Product Line:
ATV212 Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Can not find information

Resolution:
The ATV212 Modbus manual has the Trip codes description listed. It is the same for Bacnet.
ATV212 Modbus manual part number S1A53844.