브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV61 Drive need to have a motor connected to perform diagnostic tests?
Issue:
ATV61 diagnostic tests conditions

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Would like to perform thyristor and transistor tests on the drive.

Resolution:
A motor must be connected to the output of the drive in order to perform the transistor self diagnostic tests.