브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
490NTRJ11 Switch Initialization Cable Pinouts

Issue

This resolution provides pinout information for the 490NTRJ11 Switch Initialization Cable used for local configuration of switches. The cable connects the switch V.24 socket with a VT100 terminal or PC with appropriate terminal emulation.
re: ConneXium Ethernet Cabling System TCSESM Managed Switches Installation Manual, p/n 31007118

Product Line
Connexium

Resolution


490NTRJ11 Switch Initialization Cable

pin details


Legacy KB System (APS) Data: RESL181628 V1.0, Originally authored by WeDa on 01/16/2007, Last Edited by WeDa on 01/16/2007
Related ranges: Ethernet and TCP/IP