브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ACE917?

Product Line
LPCT
ACE917

Environment
Testing

Resolution
The ACE917 is an adapter that is used to test the protection chain using as standard injection box, when the SEPAM relay is connected to LPCT APS_SENSORS.
Attached is the manual for the ACE917

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
LPCT type current sensors.pdf [182.81 KB]