브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which fiber port in an NMS25102 switch is TX

Issue
The fiber optic ports in this switch are unlabeled. Which is TX and which is RX?

Product Line
ConneXium switch

Environment
499NMS25102

Resolution
The upper connection is TX the lower one RX.