브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In Vijeo Designer, how many characters can I use for the project description?

Issue:
How many characters can be used for the project description in Vijeo Designer

Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
The project description field allow a maximum of 255 characters.