브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the Serial Communication protocol of an M340 PLC be changed dynamically?

Yes the Serial Communication can be changed dynamically from Modbus Master, Modbus Slave, or Character mode by using a WRITE_CMD (%MWr.m.c.24.bit) and toggling bits 12, 13, or 14 respectively.
Example:
1) Bit 12 = 1, bits 13 & 14 = 0 Current protocol is changed to Modbus Master
2) Bit 13 = 1, bits 12 & 14 = 0 Current protocol is changed to Modbus Slave
3) Bit 14 = 1, bits 12 & 13 = 0 Current protocol is changed to Character Mode