브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Installing the new MBX Driver for the TSXCUSBMBP Communication Adapter.

Goals and Symptoms

Installation of the new Driver (MBX Driver version V6.00 Update 20070615) for the TSXCUSBMBP adapter.

Causes and Fixes

If the TSXCUSCMBP VSP driver was installed it will need to be uninstalled.
After uninstallation of VSP driver then install the MBX driver.
See attached for both procedures.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
TSXCUSBMBP_Uninstalling_the_VSP_driver.zip [56.17 KB]
TSXCUSBMBP_Communication_Adapter_Installation.zip [298.73 KB]