브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the serial cable to connect an XBTN200, XBTN400 and XBTR400 HMI to a Modicon M340?


The XBTZ9980 cable allow the communication between Modicon M340 PLC series through Modbus RJ45 port and the following HMI PRODUCTS: XBTN200, XBTN400 and XBTR400.


-Specifications:
cable
-Connectors
XBT side J1 : RJ45 Male 8 points
PLC side J2 : RJ45 Male 8 points

-Length
2.5m

-Temperature
Working temperature : -20°C to +70°C
Storage temperature : -40°C to +80°C

-Certification
CE certified and CSA UL508
Fireproofing rating : UL VW-1 for the cable
ROHS compliance