브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I automatically backup my Alarm Summary page in Vijeo Designer?

Yes. In Vijeo-Designer, the alarm information (from all 3 types of alarm databases: Active, History and Log) can be backed up to the SRAM so that it is not lost when a power outage occurs. To do this, click "Alarms" in the Navigator and set the "Backup Alarm Group" property to "Yes".
image1


image2

When Backup Alarm Group = Yes in the Alarms node properties, the Num Of History Alarms and Num Of Log Alarms in the alarm group properties, plus the number of variable alarms, define how many alarms are backed up to SRAM.
Backup Alarms = History + Log + Active