브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM family of PRODUCTS) ?

Issue
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM)?


Product Line
Connexium TCSESM switches


Resolution
Vendor supplied specification is as follows:
Galvanic insulation is according to Ethernet standard IEEE802.3,   1500 VAC / 2250 VDC.