브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the M340 spacing requirements, when installing a backplane (BMXXBP ••••) in an enclosure?

Issue:
M340 spacing requirements, when installing a backplane


Product Line:
M340


Resolution:
When assembling BMX XBP racks certain installation rules must be complied with.
image1

image2