브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system?

Issue:
PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system


Product Line:
PL7 software


Resolution:
Yes, PL7 is supported under Window 7 32 bit operating system with the install of SP5 of PL7. Windows 7 64 bit is not supported