브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a way to add a .EDS file to the Advantys CANopen STBNCO212 or the STBXBE2100?

Issue:
Can the Advantys canopen eds file be added other than the catalog browser?


Product Line:
Advantys Configuration Software


Resolution:
No, you only have what is available in the catalog browser in Advantys. The Advantys CANopen modules are slave devices and you can not add in .EDS files. The EDS files will need to be added to the master.