브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I connect to the Quantum 140CPU11302 using EcoStruxure Control Expert?

Issue:
I am attempting to connect to the 140CPU11302 with Unity Pro and I keep getting an error.

Product Line:
Quantum PLC

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
You can not connect to the Quantum 140CPU11302 with Control Expert or Unity Pro. This is a 984 Quantum and you can only program it using ProWorx NxT, ProWorx 32, or Concept.