브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement for the XBTGTW450?

The HMIGTW450 has been replaced by the  HMIDT542 screen + HMIG5U open box HMI.
The HMIDT542 screens mounts on the HMIG5U.  It is recommended to use Vijeo Designer V6.2
The cutout dimension and screen size are slightly different.