브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I setup Vijeo Citect to communicate to a controller via Modbus Plus using the TSXCUSBMBP adapter?

This documents explains the steps involved in configuring Vijeo Citect to communicate to a controller via Modbus Plus protocol.

This procedure uses the Vijeo Citect MBPLUS Driver.

1) Configure the I/O Server, Boards, Ports and I/O Devices as shown below:image

2) Testing with a Quantum / Unity Controller which requires to select the MBPLUS20 Protocol.image2

Attachments

3) Install the latest version of the MBPLUS driver.  Note: you will need to install the latest version of the Modbus Plus MBx driver.