브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible using PRINT_CHAR to write a NULL (0x00) out M340 serial port?

Yes, it is possible using PRINT_CHAR function block to write a NULL (0x00) out the port.
You must just define the number of character to send to include the NULL character and place the NULL character in your string.